80459-641-01, Rév. 09

Instructions de montage de l’ancrage

La vue de l’assemblage de l’ancrage boulonné représentée à la figure Ensemble d’ancrage boulonné illustre la fixation de l’équipement tel qu’il a été testé sur un banc d’essai de secousses sismiques. La capacité sismique de l’équipement, telle qu’indiquée sur le certificat de conformité (CdC) de Schneider Electric, a été atteinte avec la quincaillerie des taille et de la qualité indiquées. Pour les fixations boulonnées, les rondelles élastiques coniques Belleville fournies par l’usine doivent être utilisées aux emplacements spécifiés pour assurer la conformité sismique. Les détails de la fixation et du support de l’équipement installé sur le terrain doivent être conformes aux exigences du système d’ancrage telles que définies par l’ingénieur structurel du chantier, l’ingénieur de conception agréé ou l’ingénieur responsable du projet.

Ensemble d’ancrage boulonné

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?