80459-641-01, Rév. 09

Entrée des conducteurs pour compartiment de câbles d’isolation côté ligne avec ArcBlok

Pour l’acheminement des conduits dans les sections de disjoncteur principal avec ArcBlok et compartiments de câbles d’isolation côté ligne :

  • Utiliser une boîte de tirage de 18 po. à acheminement par le haut avec plaque supérieure amovible.

  • Pour les compartiments de câbles d’isolation côté ligne, retirer les couvercles et barrières de l’armoire avant de retirer le couvercle avant du compartiment de câbles et le couvercle ArcBlok.

Compartiment de câbles d’isolation côté ligne et disjoncteur principal ArcBlok avec accès par le haut

Compartiment de câbles d’isolation côté ligne et disjoncteur à cosses principal ArcBlok avec accès par le haut

Compartiment de câbles d’isolation côté ligne et disjoncteur principal ArcBlok avec accès par le bas

Compartiment de câbles d’isolation côté ligne et disjoncteur à cosses principal ArcBlok avec accès par le bas

REMARQUE: L’entrée des câbles dans les compartiments de câbles d’isolation côté ligne doit utiliser le moyen de raccordement de conduit installé sur la plaque de fermeture (applications à acheminement par le bas) ou la plaque de fermeture supérieure de la boîte tirage (applications à acheminement par le haut). Les conduits doivent être étanchéisés avec du mastic spécial pour conduits.

Installation et étanchéisation des conduits dans le compartiment de câbles d’isolation côté ligne

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?