80459-641-01, Rév. 09

Configuration avec une IHM

L’interface homme-machine peut être fournie soit comme option montée sur l’unité, soit comme kit de programmation séparé, portatif, contenant une IHM et un câble de raccordement de 1 m (3,3 pi).

  1. Raccorder l’IHM à l’unité TeSys T :

    1. Si l’interface est fournie comme option montée sur l’unité, le raccordement sera effectué à l’usine.

      ou

    2. Raccorder le kit de programmation directement au port « LTME ou HMI » à l’avant du contrôleur Tesys T.

      ou

    3. Raccorder le kit de programmation au port optionnel RJ-45 monté sur l’unité.
  2. Courant de pleine charge (FLC) d’entrée :

    1. À l’aide de l’IHM, aller au Menu>Protection Settings>Thermal>Thermal Overload>FLC1 (Menu>Réglages de protection>Thermique>Surcharge thermique>CPC1)

      REMARQUE: Pour obtenir des détails supplémentaires, se reporter au Manuel d’utilisation de l’unité de contrôle opérateur TeSys T LTM CU et au Manuel d’utilisation du contrôleur de gestion de moteur TeSys T LTM R spécifique au protocole de communication de votre réseau. (Voir Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi) pour les numéros des documents.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?