80459-641-01, Rév. 09

Supports existants : CCM de 381 mm (15 po) de profondeur seulement

Si le CCM est d’une profondeur de 381 mm (15 po), utiliser un foret de 3 mm (1/8 po) pour chasser les rivets qui maintiennent en place les supports de droite et de gauche des écrans isolants des barres-bus horizontales (Retrait des supports existants du CCM de 381 mm (15 po) de profondeur). Jeter les supports après leur retrait.

REMARQUE: Jeter tous les supports de modernisation si le support « B » de l’écran existant (Retrait des supports existants du CCM de 381 mm (15 po) de profondeur) est présent sur le CCM de 381 mm (15 po) de profondeur. Tous les trous sont déjà présents pour permettre le montage direct de l'écran isolant des barres-bus horizontales.
DANGER
Risque d'électrocution, d'explosion ou d'éclair d'arc
  • Le perçage de trous augmente les chances d'avoir des particules réparties dans le CCM.
  • Assurez-vous qu'il ne reste pas de particules dans le compartiment avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retrait des supports existants du CCM de 381 mm (15 po) de profondeur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?