80459-641-01, Rév. 09

Couvercle de la goulotte guide-fils horizontale

  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Retirer les vis qui fixent le couvercle de la goulotte guide-fils horizontale supérieure à la structure, puis retirer le couvercle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?