80459-641-01, Rév. 09

Installation

  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Insérer l’onglet sur le panneau du côté droit dans le guide supérieur sur le côté droit du CCM et l’installer en place (voir Écran isolant de barres-bus horizontales fixe et Installation et démontage de l’écran isolant de barres-bus horizontales ).

  3. Sécuriser le panneau du côté droit en poussant le rivet fermement dans le trou du support de montage.

  4. Répéter les points 2 et 3 pour le panneau du côté gauche.

Écran isolant installé et retiré

Installé Retiré
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?