Assemblage des profilés d’angle
-
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
-
Un kit de quincaillerie d’assemblage (Kit de quincaillerie) est contenu dans un sac et est attaché au profilé de l’angle avant droit de chaque section de transport.
-
Localiser les quatre encoches en demi-cercle sur la surface interne des profilés d’angle (Boulonnage des sections ensemble, Vue A).
-
À l’aide de quatre des vis auto-taraudeuses à tête hexagonale de 3/4 po × 1/4-20 fournies dans le kit de quincaillerie, joindre les profilés d’angle verticaux avant en insérant les vis dans les trous de dégagement à l’intérieur des encoches en demi-cercle et dans le trou à tarauder correspondant (voir Boulonnage des sections ensemble, Vue B).
REMARQUE: Insérer les vis à partir de la gauche ou de la droite, selon la facilité d'accès aux trous en fonction de la configuration de l'appareil; l'un ou l'autre des côtés assurera un joint correct. -
Serrer les vis (voir Boulonnage des sections ensemble, Vue C).
-
Répéter les points 3 à 5 pour raccorder les profilés d’angle arrière.