Programmation locale du Motor Logic Plus
![]() |
---|
Risque d'électrocution, d'explosion ou
d'éclair d'arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
La programmation locale peut être utilisée pour programmer un point de consigne et aux fins de lecture des erreurs détectées du Motor Logic Plus. S'assurer que l'afficheur n'est pas verrouillé (réglage par défaut), et couper toute alimentation avant d'entreprendre les points ci-dessous pour accomplir une programmation locale :
-
Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
-
Raccorder une alimentation de 9 V aux bornes « P » et « G » à l’aide du connecteur fourni, référence 80445-519-50 (Bornes du module de communication Motor Logic PlusMC).
-
Placer le sélecteur de mode (Mode Select) sur le paramètre à programmer. Se reporter aux directives d’utilisation Schneider Electric 30072-013-98_ (Documentation sur les centres de commande de moteurs intelligents (CCMi)) pour obtenir la liste des paramètres.
-
Appuyer sur et maintenir appuyé le bouton Réinitialiser/Programme (Reset/Program).
REMARQUE: L'affichage ne s'allumera pas pour la programmation locale si le sélecteur de mode (Mode Select) est en position RUN. -
Tourner le cadran Affichage/Programme (Display/Program) sur le réglage désiré comme indiqué sur l’afficheur DÉL.
-
Relâcher le bouton Réinitialiser/Programme (Reset/Program).
-
Remettre le sélecteur de mode (Mode Select) sur la position RUN.
-
Débrancher l'alimentation de 9 V et son connecteur.
Les messages sont affichés sur l’afficheur DÉL à 3 chiffres quand des conditions anormales sont détectées. Afficheur de message local Contient une liste des codes des messages d’erreur et leurs définitions.
Afficheur de message local
Message affiché | Description |
---|---|
oc | Déclenché en surintensité |
SP | Déclenché en fonctionnement en mode monophasé |
ub | Déclenché en déséquilibre de tension ou de courant |
uC | Déclenché en sous-intensité |
cF | Déclenché au mauvais fonctionnement du contacteur |
GrF | Déclenché sur défaut à la terre |
HI | Déclenché en surtension |
Lo | Déclenché en sous-tension |
rP | Phases d’arrivée inversées |
oFF | Commande d’arrêt provenant d’une source à distance |