80459-641-01, Rév. 09

Applications non sismiques

REMARQUE: Voir la page Fixation des structures au sol – Emplacements à risque sismique pour les applications sismiques.

Attacher chaque section au sol (Montage avec des profilés de base standard) à l’aide de boulons de 3/4 po ou 1/2 po de qualité 5 ou supérieure et de rondelles plates (fournis par le client).

Des trous de montage de 22 mm (0,88 po) de diamètre dans les profilés de la base fournissent un dégagement pour des boulons d’ancrage à expansion de 1/2 po.

REMARQUE: Bien que les sections soient autonomes, l'attache au sol empêche le mouvement, évitant ainsi tout endommagement des raccordements de conduits.

Montage avec des profilés de base standard

Montage d’un profilé de base pour les sections de CCM avec variateur ca à 18 impulsions

A Emplacements d'ancrage de la structure (typiquement 4)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?