80459-641-01, Rév. 09

Unités enfichables

Certaines unités CCM peuvent peser jusqu’à 200 livres (90 kg). Dans ce cas, il faut au moins deux personnes ou un équipement de manutention spécial. Soulever uniquement en soutenant les panneaux inférieurs et/ou latéraux de l’unité. Se reporter au Points de levage appropriés/inappropriés pour des unités enfichables d’une hauteur de plus de 610 mm (24 po).

Points de levage appropriés/inappropriés pour des unités enfichables d’une hauteur de plus de 610 mm (24 po)

Points de levage appropriés

Points de levage inappropriés

Avant d’installer des unités de contrôle de CCM, trouver et resserrer ou remettre au couple approprié toutes connexions qui ont pu se relâcher en cours d’expédition et de manutention. La procédure est à la section Installation d’unités CCM supplémentaires.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?