Raccordement de barre-bus d’alimentation des CCM avec un kit de raccordement de barres/phases multiples
-
Retirer les deux boulons de gauche. Desserrer, mais sans les enlever, les deux boulons de droite de l’ensemble de raccordement (Retrait des boulons de gauche et desserrage des boulons de droite sur l’ensemble de raccordement).
REMARQUE: Ne pas retirer les deux boulons de droite des ensembles de raccordement. Leur retrait permettrait aux entretoises de l’ensemble de raccordement de tomber. Si cela se produisait, remonter les barres-bus de raccordement et les entretoises (le cas échéant) dans l'ordre approprié avant de continuer. -
Faire glisser l’ensemble de raccordement vers la gauche jusqu’à ce que les deux trous de gauche soient alignés
avec les trous correspondants de la barre‑bus horizontale sur la section de gauche (Alignement des trous de l’ensemble de raccordement et de la barre-bus).
-
Réinstaller les deux boulons de gauche au travers de la barre-bus de raccordement et de la barre-bus horizontale (Insertion de boulons de raccordement); s’assurer que les rondelles coniques d’origine sont réinstallées avec le côté concave faisant face à la barre-bus de raccordement (Mise en place d’une rondelle conique sous la tête du boulon).
-
Serrer tous les boulons, aux deux extrémités, au couple de serrage de 41,87 à 43,22 N·m (31 à 32 lb-pi) ( Serrage des boulons).
-
Retourner au point 2 dans pour toutes les phases et la barre-bus de neutre (si fournie). Une fois tous les raccordements effectués, passer au point 6.
-
Avant de mettre l’appareil sous tension, faire glisser les écrans isolants des barres‑bus horizontales en position fermée et remettre tous les couvercles en place.