80459-641-01, Rév. 09

Retrait

  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. D'une main, faire glisser le panneau de gauche vers la droite jusqu'à ce qu'il se déboîte du panneau de droite.

  3. Aligner les flèches du panneau de gauche et du guide supérieur comme indiqué à la Alignement des flèches des panneaux. Soulever le panneau pour le dégager du guide inférieur et le retirer.

  4. Aligner les flèches du panneau de droite et du guide supérieur comme indiqué à la Alignement des flèches des panneaux. Soulever le panneau pour le dégager du guide inférieur et le retirer.

Alignement des flèches des panneaux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?