80459-641-01, Rév. 09

Retrait des composants existants

Suivre ces directives pour retirer le couvercle de la goulotte guide-fils horizontale supérieure, les écrans isolants des barres-bus, les unités sous la tablette supérieure et les supports existants (CCM de 381 mm de profondeur - 15 po) :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?