80459-641-01, Rév. 09

Exigences d’espace

Installer les CCM dans un endroit possédant un espace dégagé minimum de 0,9 m (3 pi) sur le devant pour une construction sur la face avant du panneau. Un dégagement supplémentaire de 0,9 m (3 pi) est nécessaire à l'arrière d'une construction dos à dos. Cet espace libre offre une place adéquate pour le retrait et l'installation d'unités. (Davantage de place peut être exigé pour certaines applications; consulter les normes d’installation locales et nationales en vigueur). Prévoir au moins 13 mm (0,5 po) d'espace entre l'arrière du CCM, montage sur face avant du panneau, et le mur. Pour les emplacements sujets à l’humidité, prévoir au moins 152 mm (6 po).

Lors de la sélection d'un emplacement pour l'installation d'un CCM, considérer soigneusement l'accessibilité, les dégagements en hauteur et les expansions futures. La prise en considération de ces facteurs éliminera de nombreuses difficultés durant cette installation et les installations futures de CCM.

REMARQUE: Les CCM modèle 6 avec l’option de protection contre les défauts d’arc possèdent des trappes de décompression de toit pour la ventilation par le haut des gaz de défaut d’arc. Ces CCM nécessitent un dégagement minimum de 724 mm (28,5 po) de la plaque supérieure du CCM à l'obstruction la plus proche (hauteur de plafond minimale de 3 m (10 pi) comprenant le profilé de base). Voir Zone requise dégagée d’obstructions concernant l’espace libre requis au-dessus de l’équipement.
DANGER
Risque de brûlure provenant de GAZ CHAUDS
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Se reporter à NFPA 70E, NOM-029-STPS-2011 ou CSA Z462.
  • Maintenez la zone directement au-dessus de l'appareil dégagée et non obstruée sur une distance de 724 mm (28,5 po) du toit.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Voir la Zone requise dégagée d’obstructions pour la zone requise au-dessus du CCM avec protection contre les défauts d’arc, qui doit rester dégagée de toute obstruction.

Zone requise dégagée d’obstructions

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?