80459-641-01, Rév. 09

Raccordement au côté gauche du joint existant

  1. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

  2. Retirer la plaque d'extrémité et tous les joints plats du CCM existant. Laisser en place le joint en forme de P existant sur le profilé d’angle avant.

  3. Retirer le joint plat installé à l’usine du profilé d’angle avant de la nouvelle section verticale.

  4. Joindre les sections ensemble en suivant les points appropriés de Jonction des armoires Type 1, Type 1 à joint d’étanchéité et Type 12 ou Joindre des sections résistantes aux gicleurs de type 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?