80459-641-01, Rév. 09

Points d’ancrage pour les appareils rigides montés au sol

L’armoire de l’appareil fournit des points d’ancrage pour la fixation à la structure du bâtiment ou à la fondation. Les armoires pour utilisation intérieure du CCM modèle 6 comportent des trous de dégagement dans le châssis de base de l’armoire pour les fixations d’ancrage boulonnées, comme indiqué aux figures Emplacements des points d’ancrage sismiques de type 1, de type 1 avec joint d’étanchéité, de type 1 résistant aux gicleurs et de type 12 et Emplacements des points d’ancrage sismiques pour les sections de CCM avec variateur ca à 18 impulsions. Les armoires pour utilisation extérieure du CCM modèle 6 comportent des trous de dégagement dans le châssis de base de l’armoire pour les fixations d’ancrage boulonnées, comme indiqué à la figure Emplacements des points d’ancrage sismiques type 3R.

Les sections du CCM doivent être ancrées à l’aide de tous les points d’ancrage de l’armoire, comme indiqué dans les figures mentionnées ci-dessus, pour les applications intérieures comme extérieures.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?