80459-641-01, Rév. 09

Unités sous la tablette supérieure

Le cas échéant, retirer l’unité enfichable sous la tablette supérieure (Retrait des supports existants du CCM de 381 mm (15 po) de profondeur).

Consulter le manuel d’installation et d’entretien du CCM Modèle 5 (nº 8998IM9101R5/92) ou Retrait de l’unité de contrôle de ces directives d’utilisation pour trouver les directives de retrait. Si nécessaire, contacter votre représentant des ventes local Schneider Electric pour obtenir ces directives.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?