MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ventilador

Con la función Unidad de temperatura ambiental también puede controlar un actuador KNX HVAC.

Función 1

Ventilador

Ventilador

Desbloquear

Ajuste de la velocidad del ventilador

 

Valor de salida para la velocidad del ventilador

 
   

Información de estado para velocidad del ventilador

 
   

Función funcionamiento automático

 

Para obtener más información, consulte Ventilador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?