MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Refrigeración

En el modo de regulación de la refrigeración, se compara la temperatura real actual con la temperatura de consigna actual. Si la temperatura real es superior a la temperatura de consigna, la diferencia de control se contrarresta emitiendo un valor de ajuste distinto a "0".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?