MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Tipo de datos de objeto velocidad del ventilador

Puede elegir entre 2 formatos para el objeto de 1 byte de velocidad del ventilador:

  • Número entre 0 y 255

  • Valor porcentual entre 0 y 100 %

Hay valores establecidos por defecto en el ETS. Puede utilizarlos o cambiarlos más adelante según sus necesidades.

El valor que ha configurado como valor de salida para cada velocidad se muestra en la pantalla a través del objeto Velocidad del ventilador, estado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?