MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funciones y parámetros dependientes

Muchas funciones se ven afectadas por los ajustes de otras funciones. Esto significa que las funciones dependientes solo se pueden ver y seleccionar en ETS si la función ascendente está habilitada.

  • Si se deseleccionan funciones o se modifican parámetros, es posible que se eliminen en el proceso direcciones de grupo que ya se habían conectado.

  • Los valores de algunos parámetros se activan solamente cuando las funciones a las que afectan dichos parámetros estén activadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?