MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mover cortina/persiana enrollable

Arrastre la barra por la pantalla para subir o bajar la cortina o la persiana enrollable hasta un determinado nivel y el ángulo de las lamas.

Para cerrarla por completo/bajarla, el objeto Abrir/cerrar o Arriba/abajo envía el valor “1” y, para abrirla/subirla, envía el valor “0”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?