MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1 Función 1

Salida de valor de 1 bit

Salida de valor de 2 bits

Salida de valor de 4 bits

Salida de valor de 1 byte

Salida de valor de 2 bytes

1 bit

2 bits

4 bits

1 byte

2 bytes

Envía

1.001 conmutar

2.001 control de interruptores

3.007 regulación

5.010 contador pulsaciones

7.001 pulsaciones

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?