MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Posición de persiana veneciana y lama

Con la función Posición de persiana veneciana y lama, puede levantar y bajar una persiana y ajustar las lamas.

Ajustes exprés

Función

Posición de persiana veneciana y lama

Función 1

Nombre de la función

1– 8 caracteres (≤20 caracteres ingleses o 6 caracteres chinos)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?