MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

4

Sensor interno

Valor de temperatura

2 bytes

Envía, recibe

9.001 temperatura

5

Sensor interno

Alarma de temperatura baja

1 bit

Envía, recibe

1.005 alarma

6

Sensor interno

Alarma de temperatura alta

1 bit

Envía, recibe

1.005 alarma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?