Objetos de grupo
La conmutación se lleva a cabo utilizando un bit o un byte. Puede regular cada color con bytes independientes o puede regular todos los colores a través de un objeto de grupo.
|
N.º |
Nombre |
Función del objeto |
Longitud |
Comportamiento |
Tipo de datos |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Pantalla 1 Función 1 |
Conmutación |
1 bit |
Envía |
1.001 conmutar |
|
245 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación RGB |
3 bytes |
Envía |
232.600 Valor RGB 3 x (0..255) |
|
245 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación RGBW |
6 bytes |
Envía |
251.600 valor RGBW 4x(0..100 %) |
|
245 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación rojo |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
246 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación verde |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
247 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación azul |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
248 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de regulación blanco |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
249 |
Pantalla 1 Función 1 |
Conmutación, estado |
1 bit |
Envía, recibe, actualiza |
1.001 conmutar |
|
250 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad RGB, estado |
3 bytes |
Envía, recibe, actualiza |
232.600 valor RGB 3x(0..255) |
|
250 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad RGBW, estado |
6 bytes |
Envía, recibe, actualiza |
251.600 Color DPT RGBW |
|
250 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad roja, estado |
1 byte |
Envía, recibe, actualiza |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
251 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad verde, estado |
1 byte |
Envía, recibe, actualiza |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
252 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad azul, estado |
1 byte |
Envía, recibe, actualiza |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
253 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad blanca, estado |
1 byte |
Envía, recibe, actualiza |
5.001 porcentaje (0..100 %) |