MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ajustes generales

Ajustes generales aplicados a todos los botones. Puede establecer propiedades generales, como:

  • Comportamiento del bus tras la recuperación de la tensión

  • Mostrar interfaz de usuario

  • Función de aproximación

  • Parámetros de medición de temperatura

Además, puede elegir qué funciones avanzadas desea habilitar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?