MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Descripción general de las funciones

Ajustes generales

General

Retardo de envío tras la recuperación de la tensión

Envío cíclico de señal en vivo

Tiempo de retardo para salir del estado de ajuste

Funcionamiento prolongado para la pantalla tras

Cambio modo de funcionamiento diurno/nocturno

Tiempo para conmutación a noche/día a las

Interfaz de usuario

Unidades de temperatura

Idioma de la interfaz

El estilo del tema de la interfaz de usuario es

Luminosidad en modo de funcionamiento normal/nocturno

Apagar la pantalla tras

Utilizar salvapantallas

Acceso a la pantalla

Aproximación

La función de aproximación activada por

Medición de temperatura

Función avanzada

Controlador HVAC

Función lógica

Función de escena grupo

Ajustes de pantalla

Ajustes de pantalla

¿Cuántas pantallas utiliza?

Posición de pantalla 1 – 9

Usar pantalla principal

Seleccionar pantalla principal

Seleccionar pantalla principal

Ajustes exprés

Pantalla 1 – 9

Ajustes de los iconos de función

Función 1 – 6

Parámetros de función

Controlador HVAC

Ajustes del controlador

Controlador FCU

Controlador de calefacción por suelo

Controlador de ventilación

Controlador FCU/controlador de calefacción por suelo

Temperatura de consigna

Control de calefacción

Control de refrigeración

Control de calefacción/refrigeración

Ventilador

Controlador de ventilación

Funcionamiento auto. en el valor de objeto

Estado del funcionamiento auto. después del arranque

Referencia de valor de control de

Función lógica

Ajustes de función lógica

 

1.ª – 8.ª lógica

Función de canal

Grupo de escenas

Ajustes del grupo de escenas

Función de escena grupo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?