MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Versión de ETS adecuada

La aplicación es adecuada para ETS5. No puede utilizar versiones antiguas, por ejemplo, el ETS3, ETS4.

Los archivos de aplicación (knxproj) están optimizados para la versión ETS correspondiente. Si carga una aplicación ETS4 en ETS5, será necesario invertir tiempo en la conversión.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?