Objetos de grupo
La conmutación se lleva a cabo a través del objeto Conmutación o el objeto Valor de luminosidad.
La atenuación de la temperatura del color se realiza a través del objeto Valor de la temperatura del color.
La indicación de estado se controla a través de los objetos Cambio, estado y Temperatura del color, estado.
|
N.º |
Nombre |
Función del objeto |
Longitud |
Comportamiento |
Tipo de datos |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Pantalla 1 Función 1 |
Conmutación |
1 bit |
Envía |
1.001 conmutar |
|
245 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de la temperatura del color |
2 bytes |
Envía |
7.600 temperatura de color absoluta |
|
246 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor de luminosidad |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
249 |
Pantalla 1 Función 1 |
Conmutación, estado |
1 bit |
Envía, recibe, actualiza |
1.001 conmutar |
|
250 |
Pantalla 1 Función 1 |
Temperatura de color, estado |
2 bytes |
Envía, recibe, actualiza |
7.600 temperatura de color absoluta |
|
251 |
Pantalla 1 Función 1 |
Luminosidad, estado |
1 byte |
Envía, recibe, actualiza |
5.001 porcentaje (0..100 %) |