MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Panel de control de temperatura ambiental

La función Panel de control de temperatura ambiental ofrece la posibilidad de regular la temperatura ambiente de una sola habitación independientemente de la temperatura de otras habitaciones.

El ajuste es muy similar al del Aire acondicionado.

Véase también Panel de control del aire acondicionado.

Ajustes exprés

Función

Unidad de temperatura ambiental

Pantalla 1

Nombre de la función

1 – 8 caracteres

Función 1

Controlador de

Local (controlador FCU)

Local (controlador de calefacción por suelo)

Externo

Si selecciona un controlador local (FCU o calefacción por suelo), aparecerá una advertencia para activar la función correspondiente en el menú del controlador HVAC.

Si selecciona un controlador externo, puede ajustar los parámetros necesarios directamente en el menú del Panel de control de temperatura ambiental.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?