MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

PM2,5

Para visualizar la concentración de partículas finas, puede seleccionar el valor en μg/m3 o la concentración expresada como valor flotante

Puede establecer el intervalo de tiempo de solicitud y el nombre de la unidad.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

PM2,5

Tipo de datos de objeto

Valor en μg/m3 (DPT 7.001)

Valor flotante en μg/m3 (DPT 9.030)

   

Texto para unidad

"5 bytes permitidos"

   

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?