MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

PM10

Para visualizar la concentración de partículas, puede seleccionar el valor en μg/m3 o la concentración expresada como valor flotante

Puede nombrar su unidad y establecer el intervalo de tiempo de solicitud.

Función 1

Tipo de indicador de la calidad del aire

PM10

Tipo de datos de objeto

Valor en μg/m3 (DPT 7.001)

Valor flotante en μg/m3 (DPT 9.030)

   

Texto para unidad

"5 bytes permitidos"

   

Periodo para solicitar el sensor externo

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?