MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

Los datos de energía se reciben del bus y se muestran en la pantalla, 4 bytes, kWh (DPT 13.013).

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1 Función 1

Valor energético activo

4 bytes

Envía, recibe, actualiza

13.013 energía activa (kWh)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?