MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Funciones avanzadas

En la pestaña Funciones avanzadas, puede ampliar la funcionalidad del dispositivo con controladores HVAC, lógicos y de grupo de escenas. Marque la casilla correspondiente y, a continuación, configure los parámetros necesarios en el menú principal. Para obtener más información, consulte Controlador HVAC.

Función avanzada

Controlador HVAC

Activar/desactivar
 

Función lógica

 

Función de escena grupo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?