MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Modos

El dispositivo proporciona la temperatura de consigna y la temperatura ambiental actual a la unidad de aire acondicionado. La unidad de aire acondicionado compara la temperatura de consigna y la temperatura actual y cambia entre los modos de funcionamiento:

  • Modo automático

  • Modo de calefacción

  • Modo de refrigeración

  • Modo ventilador

  • Modo de deshumidificación

Función 1

Modo

Función

Aire acondicionado

Modo automático

 
 

Modo de calefacción

 
   

Modo de refrigeración

 
   

Modo ventilador

 
   

Modo de deshumidificación

 

Para cada modo de funcionamiento, puede especificar los valores de salida y estado (rango 0 – 255). El valor de salida es el que se envía a la puerta de enlace (KNX a RS485/IR) y el valor de estado es el visible en la pantalla (a través del objeto de grupo Modo de regulación, estado).

Modo

Función

Aire acondicionado

Modo automático

Valor de salida para auto (0 – 255)

Valor de estado para auto (0 – 255)

 

Modo de calefacción

Valor de salida para calefacción (0 – 255)

Valor de estado para calefacción (0 – 255)

   

Modo de refrigeración

Valor de salida para refrigeración (0 – 255)

Valor de estado para refrigeración (0 – 255)

   

Modo ventilador

Valor de salida para el ventilador (0 – 255)

Valor de estado para el ventilador (0 – 255)

   

Modo de deshumidificación

Valor de salida para deshumidificación (0 – 255)

Valor de estado para deshumidificación (0 – 255)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?