Objetos de grupo
Panel de control de temperatura ambiente y controlador externo:
|
N.º |
Nombre |
Función del objeto |
Longitud |
Comportamiento |
Tipo de datos |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Pantalla 1 Función 1 |
Encendido/apagado |
1 bit |
Envía |
1.001 conmutar |
|
245 |
Pantalla 1 Función 1 |
Ajuste de valor nominal actual |
2 bytes |
Envía |
9.001 temperatura |
|
246 |
Pantalla 1 Función 1 |
Ajuste de valor nominal actual(1bit) |
1 bit |
Envía |
1.007 paso |
|
247 |
Pantalla 1 Función 1 |
Velocidad del ventilador |
1 byte |
Envía |
5.001 porcentaje 5.100 etapa del ventilador" |
|
248 |
Pantalla 1 Función 1 |
Funcionamiento automático del ventilador |
1 bit |
Envía |
1.003 habilitar |
|
249 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de calefacción/refrigeración |
1 bit |
Envía |
1.100 enfriar/calentar |
|
249 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de regulación de conmutación |
1 byte |
Envía |
20.107 DPT Modo de cambio |
|
250 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de funcionamiento |
1 byte |
Envía |
20.102 modo HVAC |
|
251 |
Pantalla 1 Función 1 |
Encendido/apagado, estado |
1 bit |
Recibe |
1.001 conmutar |
|
252 |
Pantalla 1 Función 1 |
Sensor de temperatura externo |
2 bytes |
Envía, recibe, actualiza |
9.001 temperatura |
|
253 |
Pantalla 1 Función 1 |
Valor nominal de temperatura actual, estado |
2 bytes |
Recibe, actualiza |
9.001 temperatura |
|
254 |
Pantalla 1 Función 1 |
Velocidad del ventilador, estado |
1 byte |
Recibe |
5.001 porcentaje 5.100 etapa del ventilador" |
|
255 |
Pantalla 1 Función 1 |
Funcionamiento automático del ventilador, estado |
1 bit |
Recibe |
1.003 habilitar |
|
256 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de calefacción/refrigeración, estado |
1 bit |
Recibe |
1.100 enfriar/calentar |
|
256 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de regulación, estado |
1 byte |
Recibe |
20.107 DPT Modo de cambio |
|
257 |
Pantalla 1 Función 1 |
Modo de funcionamiento, estado |
1 byte |
Recibe |
20.102 modo HVAC |