Objetos de grupo
Si selecciona Fahrenheit como unidad, no hay objeto para esta opción. El sensor siempre mide en grados centígrados, pero se muestra la temperatura en grados Fahrenheit.
|
N.º |
Nombre |
Función del objeto |
Longitud |
Comportamiento |
Tipo de datos |
|---|---|---|---|---|---|
|
1053 |
Pantalla |
Bloqueo de pantalla |
1 bit |
C,W |
1.003 habilitar |
|
1054 |
Pantalla |
Encendido/apagado de la pantalla |
1 bit |
C,W |
1.001 conmutar |
|
1055 |
Pantalla |
Luminosidad de la pantalla |
1 byte |
C,W |
5.001 porcentaje (0..100 %) |
|
1056 |
Modo de funcionamiento nocturno |
Entrada de funcionamiento nocturno |
1 bit |
C,W,T,U |
1.024 día/noche |
|
1057 |
Seguridad |
Activación de la contraseña, valor de 1 bit/valor de 1 byte/n.º escena |
1 bit/1 byte |
C,T |
1.001 conmutar 5.010 contador pulsaciones 5.001 porcentaje 17.001 número de escena |