MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objetos de grupo

La gama de propiedades depende de si activa la función Objeto con información de estado.

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

244

Pantalla 1 Función 1

Escena

1 byte

Envía

Envía, recibe

18.001 control de escena

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?