Modos de controle de avatares de transportador
Os avatars de transportador têm dois tipos de modos de controle, que são descritos a seguir. Você pode selecionar o tipo de modo de controle para o avatar durante a configuração do avatar .
-
Modo de controle remoto: o controle operacional é gerenciado pelo PLC.
-
Modo de controle local: o controle operacional é gerenciado pelas entradas de controle local (E/S digital).
O controle operacional do avatar pode sair do modo de controle configurado com base na condição de status do modo degradado do sistema.
Modo de controle configurado:
-
Modo de controle remoto: O avatar passa para o modo de controle local se o sistema entra no modo degradado. O avatar avatar passa do modo de controle local de volta para o modo de controle remoto configurado quando o sistema não está no modo degradado.
Os avatars de Transportador com um sentido de rotação incluem uma entrada de controle local em um módulo de E/S digital. É possível conectar a porta de entrada a uma chave seletora no painel de controle do operador, que envia um comando Executar para o avatar .
Os avatars de Transportador com dois sentidos de rotação incluem várias entradas de controle local em um ou mais módulos de E/S digital. É possível conectar as portas de entrada a uma chave seletora no painel de controle do operador, que envia um comando para o avatar para operar no sentido direto ou reverso.