DOCA0270DE-01

Steuerungsmodi für Förderband-Avatars

Die Förderband-avatars haben zwei Arten von Steuerungsmodi, die nachstehend beschrieben werden. Sie können die Art des Steuerungsmodus für den avatar während der avatar -Konfiguration auswählen:

  • Fernsteuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die SPS verwaltet.

  • Lokaler Steuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die lokalen Steuerungseingänge (digitale E/A) verwaltet.

Die Betriebssteuerung des avatar s kann je nach Störmodus-Status des Systems vom konfigurierten Steuerungsmodus abweichen.

Steuerungsmodi für Förderband-Avatars

Konfigurierter Steuerungsmodus:

  • Fernsteuerungsmodus: Der avatar wechselt in den lokalen Steuerungsmodus, wenn das System in den Störmodus übertritt. Der avatar wechselt vom lokalen Steuerungsmodus zurück in den konfigurierten Fernsteuerungsmodus, wenn sich das System nicht mehr im Störmodus befindet.

Die avatars „Förderband – Eine Richtung“ enthalten einen lokalen Steuerungseingang auf einem Digital-E/A-Modul. Sie können die Eingangsschnittstelle mit einem Auswahlschalter auf der Bedientafel verbinden, die einen Laufbefehl an den avatar sendet.

Die avatars „Förderband – Zwei Richtungen“ enthalten mehrere lokale Steuerungseingänge auf mindestens einem Digital-E/A-Modul. Sie können die Eingangsschnittstellen mit einem Auswahlschalter auf der Bedientafel verbinden, die einen Laufbefehl für die Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung an den avatar sendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?