DOCA0270FR-01

Topologies Réseau Ethernet

TeSys island peut être utilisé dans une topologie en étoile ou en anneau. TeSys island prend en charge le Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), un protocole de réseau qui construit une topologie logique en forme d’anneau pour les réseaux Ethernet. Le RSTP est activé par défaut dans l’avatar du système.

NOTE: Les commutateurs gérés externes doivent être connectés.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?