DOCA0270DE-01

Ethernet-Netzwerktopologien

Das TeSys island kann in einer Stern- oder Ringtopologie verwendet werden. Das TeSys island unterstützt RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), ein Netzwerkprotokoll, das eine schleifenfreie logische Topologie für Ethernet-Netzwerke erstellt. RSTP ist im System-avatar standardmäßig aktiviert.

HINWEIS: Externe Managed Switches müssen angeschlossen werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?