Wärmeabfuhr
Halten Sie für eine angemessene Wärmeableitung zwischen den Kurzschluss-Schutzgeräten und den TeSys island -Startern immer einen Abstand von 10 cm ein.
Zusätzliche Installationsempfehlungen gelten unter den folgenden Bedingungen:
-
Es werden drei oder mehr Starter nebeneinander auf dem TeSys island montiert.
-
Die Starter haben Nennwerte (le) größer oder gleich 25 A.
-
Die Starter werden mit einem Motor verwendet, der einen Nennstrom In von > 85 % x le aufweist.
Unter diesen Bedingungen empfehlen wir, dass Sie eine der folgenden Installationsregeln anwenden:
-
Option 1: Verwenden Sie das Engineering-Tool und verändern Sie die Reihenfolge der avatars auf dem TeSys island , um diese Bedingungen zu vermeiden.
-
Option 2: Verwenden Sie 50-cm-Kabel, um Kurzschluss-Schutzgeräte mit den betroffenen mittleren Startern zu verdrahten. Bei einer Gruppe von drei Startern, die alle die vorstehend aufgeführten Bedingungen erfüllen, wird die zusätzliche Länge nur für den Starter in der Mitte empfohlen. Bei einer Gruppe von vier Startern wird die zusätzliche Länge nur für die beiden Starter in der Mitte empfohlen.