DOCA0270DE-01

Steuerungsmodi für Last-Avatars

Die Last-Avatars haben zwei Arten von Steuerungsmodi, die nachstehend beschrieben werden. Sie können die Art des Steuerungsmodus für den avatar während der avatar -Konfiguration auswählen:

  • Fernsteuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die SPS verwaltet.

  • Lokaler Steuerungsmodus: Die Betriebssteuerung wird durch die lokalen Steuerungseingänge (digitale E/A) verwaltet.

Die Betriebssteuerung des avatar s kann basierend auf den beiden folgenden Bedingungen vom konfigurierten Steuerungsmodus abweichen:

  • Dem Status des System-Störmodus

  • Dem Status der manuellen Eingriffsoption

Steuerungsmodi für Last-Avatars

Konfigurierter Steuerungsmodus:

  • Fernsteuerungsmodus: Der avatar wechselt in den lokalen Steuerungsmodus, wenn das System in den Störmodus übertritt oder wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ des avatar s ausgegeben wird. Der avatar wechselt vom lokalen Steuerungsmodus zurück in den konfigurierten Fernsteuerungsmodus, wenn sich das System nicht mehr im Störmodus befindet und wenn der Befehl „Manuelle Eingriffsoption“ des avatar s nicht mehr ausgegeben wird.

Last-avatars können mehrere lokale Steuerungseingänge auf mindestens einem Digital-E/A-Modul enthalten. Sie können die Eingangsschnittstellen mit einem Auswahlschalter auf der Bedientafel verbinden, die einen Laufbefehl für die Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung an den avatar sendet sowie – je nach avatar – für Nieder- oder Hochgeschwindigkeit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?