DOCA0270DE-01

Langer Anlauf

Die Funktion „Langer Anlauf“ erkennt, wenn ein Motor übermäßig lange im Startstatus bleibt.

Wenn aktiviert, löst diese Schutzfunktion eine „Langer Anlauf“-Auslösung aus, wenn sich der Motor im Startstatus befindet und eine der folgenden Bedingungen während der für „Langer Anlauf“ angegebenen Auslöseverzögerung eintritt:

  • Strommittelwert zu niedrig: Der Strommittelwert bleibt unter der für „Langer Anlauf“ angegebenen Auslösestufe.

  • Strommittelwert zu hoch: Der Strommittelwert steigt über die für „Langer Anlauf“ angegebene Auslösestufe an, fällt jedoch nicht wieder darunter ab.

Langer Anlauf – Auslösung

I1

Strom Phase 1

I2

Strom Phase 2

I3

Strom Phase 3

Di

Langer Anlauf – Auslöseverzögerung

A

Iavg

B

IØ ≥ 30 %

C

IØ ≤ Langer Anlauf – Auslösestufe

D

IØ ≥ Langer Anlauf – Auslösestufe

E

Anz. der Überschreitungen = 1

F

Langer Anlauf – Auslösung

HINWEIS: Anzahl der Überschreitungen = Anzahl der Male, die der Stromwert die Auslösestufe für „Langer Anlauf“ überschritten hat (von darüber zu darunter oder von darunter zu darüber).

Der Strommittelwert überschreitet kontinuierlich die Auslösestufe für „Langer Anlauf“ (1 Überschreitung)

G

Langer Anlauf – Auslösestufe

H

Langer Anlauf – Auslöseverzögerung (im Startstatus)

I

Strom

Ir

Bemessungsstrom

t

Uhrzeit

   

Der Strommittelwert erreicht die Auslösestufe für „Langer Anlauf“ nicht

G

Langer Anlauf – Auslösestufe

H

Langer Anlauf – Auslöseverzögerung (im Startstatus)

I

Strom

Ir

Bemessungsstrom

J

Laufstatus

t

Uhrzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?