DOCA0270FR-01

Démarrage long

La fonction Démarrage long détecte lorsqu’un moteur reste dans l’état Démarrage pendant une période de temps excessive.

Lorsqu’elle est activée, cette fonction de protection lance un Déclenchement démarrage long lorsque le moteur est à l’état Démarrage et que l’une des conditions suivantes est satisfaite dans le Délai déclenchement démarrage long spécifié :

  • Courant moyen trop faible : le courant moyen reste inférieur au Niveau déclenchement démarrage long spécifié.

  • Courant moyen trop élevé : le courant moyen passe au-dessus du Niveau déclenchement démarrage long spécifié mais ne redescend pas en dessous.

Déclenchement démarrage long

I1

Courant phase 1

I2

Courant phase 2

I3

Courant phase 3

T

Délai déclenchement démarrage long

A

Imoy

B

Imoy ≥ 30 %

C

Imoy ≤ Niveau déclenchement démarrage long

D

Imoy ≥ Niveau déclenchement démarrage long

E

Nombre de passages = 1

F

Déclenchement démarrage long

NOTE: Nombre de passages = nombre de fois que la valeur du courant a « passé » (de haut vers bas ou de bas vers haut) le Niveau déclenchement démarrage long.

Le courant moyen dépasse continuellement le Niveau déclenchement démarrage long (1 passage)

G

Niveau déclenchement démarrage long

H

Délai déclenchement démarrage long (état Démarrage)

I

Courant

Ir

Courant nominal

t

Temps

   

Le courant moyen n’atteint pas le Niveau déclenchement démarrage long

G

Niveau déclenchement démarrage long

H

Délai déclenchement démarrage long (état Démarrage)

I

Courant

Ir

Courant nominal

J

État Marche

t

Temps

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?