DOCA0270PTBR-01

Partida longa

A função Partida longa detecta quando o motor permanece no estado Partindo por um período de tempo excessivo.

Se habilitada, essa função de proteção aciona um Disparo de partida longa quando o motor está no estado Partindo e quando ocorre uma das seguintes condições durante o Temporizador de disparo de partida longa especificado:

  • Corrente média baixa demais: a corrente média permanece abaixo do Nível de disparo de partida longa especificado

  • Corrente média alta demais: a corrente média fica acima do Nível de disparo de partida longa especificado sem baixar novamente

Disparo de partida longa

I1

Corrente da fase 1

I2

Corrente da fase 2

I3

Corrente da fase 3

T

Temporizador de disparo de partida longa

A

Iavg

B

Iavg ≥ 30%

C

Iavg ≤ Nível de disparo de partida longa

D

Iavg ≥ Nível de disparo de partida longa

E

Nº de cruzamentos = 1

F

Disparo de partida longa

NOTA: Número de cruzamentos = o número de vezes que o valor de corrente cruzou (de superior a inferior ou de inferior a superior) o Nível de disparo de partida longa.

A corrente média excede continuamente o Nível de disparo de partida longa (1 cruzamento)

G

Nível de disparo de partida longa

H

Temporizador de disparo de partida longa (no estado Partindo)

I

Corrente

Ir

Corrente nominal

t

Tempo

   

A corrente média não atinge o Nível de disparo de partida longa

G

Nível de disparo de partida longa

H

Temporizador de disparo de partida longa (no estado Partindo)

I

Corrente

Ir

Corrente nominal

J

Estado Em regime

t

Tempo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?