DOCA0270PTBR-01

Painel de configurações

A OMT pode ser usada para visualizar as configurações do sistema, bem como as configurações de avatar TeSys™ individual. Se permitido por seu nível de acesso à OMT, você também poderá editar qualquer uma das configurações do sistema e de avatar individual. Podem ser definidas configurações para os avatares do sistema, de carga e de dispositivo para permitir o monitoramento de energia e personalizar os parâmetros do avatar.

Para obter assistência na seleção das configurações, consulte a ajuda on-line do DTM ou o Guia de Ajuda On-line do DTM do TeSys™ island, 8536IB1907. Na ferramenta OMT, pressione F1 para obter ajuda.

NOTA: Os dispositivos GV TeSys não devem ser usados com o TeSys island para cargas com classes de disparo acima da classe 15.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?