DOCA0270FR-01

Panneau Paramètres

Vous pouvez aussi utiliser l’OMT pour afficher les paramètres du système ainsi que les paramètres de chaque avatar TeSys™. Si votre niveau d’accès OMT le permet, vous pouvez également modifier les paramètres du système et des avatars individuels. Les paramètres sont configurables pour les avatars du système, de la charge et du dispositif afin de permettre la surveillance de l’énergie et de personnaliser les paramètres de l’avatar.

Pour obtenir de l’aide sur la sélection des paramètres, reportez-vous à l’aide en ligne du DTM ou au Guide d’aide en ligne du DTM TeSys™ island, 8536IB1907. Dans l’OMT, appuyez sur F1 pour afficher l’aide.

NOTE: Les équipements TeSys GV ne doivent pas être utilisés avec TeSys island pour des charges dont la classe de déclenchement est supérieure à 15.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?